Thread 中讨论的其他器件: UCC25800
工具与软件:
嗨、专家
IAM 设计使用 UCC25800-Q1 (具有并联三个1.8W 变压器)的~5.4W 电源。 VIN=24V 变压器(750319331)的匝数比为1:1、FSW 为270kHz、倍压整流器。 我们仅使用10 μ F 输出电容器。 并且还为初级开关提供了5%的死区时间。 当 在 SW 引脚上使用单个变压器和 IC 进行仿真时 、我可以在软启动期间看到巨大的浪涌电流。 
此外、当并联3个变压器时、OCP 2故障会在满载甚至空载条件下触发。

您能帮助我解决同样的问题吗?
谢谢。此致
Unnimaya.V.


、所有3个 高 侧 VDDS 均使用 具有三个变压器的单个25800供电、所有3个低侧部分均来自具有单个 TRAFC 的单个25800 (没有任何问题)。 此驱动器 在另一页面上连接到基于 SiC 的 MOSFET (SCT018H65G3AG)。