This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:基于 PWM 的稳压器设计

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324LV, TL783, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483447/tl783-pwm-based-regulator-design

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: TL081、LM324、LM324LV

工具与软件:

您好!

我有一种新设计、具有60V 的恒定输出电压和最大0.5A 的电流值。 但当我连接负载60V 时、值会改变59.8-59.9V。 因此、我想调整 Vout 和闭环控制。 我使用了 PWM 来获得模拟输出、并使用单电源放大器来设置电压、如图18所示。 使用单电源运算放大器(零漂移)时、无法调节输出电压。 如果使用双电源、则可以调节它。 我不能在设计中使用双电源。 是否可使用单电源运算放大器或任何其他解决方案(如开关稳压器)来调节稳压器电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    您能否提供您的设计原理图、或者所用的 TL783电阻器值和运算放大器? 这将有助于我进一步进行故障排除。  

    该电路表现出什么行为? 是否完全无法调节输出、或者是否能够将输出提升至预期的60V?  

     在该应用中使用单电源运算放大器应该不会出现问题、但这意味着失调电压只能是正的、并且由于运算放大器输出的输出摆幅限制、不会一直下降到0V。  根据为 TL783分压器选择的电阻器阻值、运算放大器的输出电流可能 是一个限制因素。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我分享了下面的原理图。 我使用 LM324作为运算放大器。 我无法使用单电源运算放大器调节输出值、但当我使用双电源连接 TL081时、我可以这么做。  当将 PWM 模拟输出设置为~2V 时、电压输出值通常必须~60V、但我无法调节。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Fatih ÇAVDARCI è re

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    我怀疑这可能是 LM324的输出电流限制导致的。 对于82Ω R1、运算放大器需要灌入~μ V 15mA。 根据 LM324数据表的图5-35、在该负载条件下、 LM324输出可摆动到的最低电压约为2V。 由于该摆幅是高于 VCC 电源的偏移、因此 双电源配置可提供额外的负余量、从而允许运算放大器输出降至单电源配置中的2V 限值以下。

    在这种情况下、具有更高灌电流性能的单电源运算放大器应该可以解决该问题。 我们提供一个 LM324型号 LM324LV、它可能更适合类似的低压单电源配置。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    首先非常感谢您的支持。 我尝试了使用 LMC648x 运算放大器的解决方案、测试结果很好。 使用具有5V 电源和3V 至4V 输入的单位增益运算放大器、输出电压摆幅为59.5v 至60.5V。 在运算放大器数据表中、灌电流大于15mA。

    此致、

    Fatih Çavdarcı è re