主题中讨论的其他器件: TL081、LM324、LM324LV
工具与软件:
您好!
我有一种新设计、具有60V 的恒定输出电压和最大0.5A 的电流值。 但当我连接负载60V 时、值会改变59.8-59.9V。 因此、我想调整 Vout 和闭环控制。 我使用了 PWM 来获得模拟输出、并使用单电源放大器来设置电压、如图18所示。 使用单电源运算放大器(零漂移)时、无法调节输出电压。 如果使用双电源、则可以调节它。 我不能在设计中使用双电源。 是否可使用单电源运算放大器或任何其他解决方案(如开关稳压器)来调节稳压器电压。