This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482617/lm5146-lm5146

器件型号:LM5146

工具与软件:

我已经使用 LM5146RGYR 设计了一个降压转换器。 不过、即使在没有负载的情况下工作时、电路板也会出现过热的问题。 测试条件为50V 输入和28V 15A 输出配置。
如果您对此问题提供任何帮助或见解、我将不胜感激。
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarindom:

    请在此处填写快速入门计算器( https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC)并与我分享。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已根据计算器更新了值、但仍然会遇到过热问题、输出电压仅为14V、而预期的输出电压为28V。 此外、输出电压缓慢增加、温度同时上升、没有负载。
    能否就如何解决这些问题提供建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从计算器中找到数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarindom:

    您能否探测开关节点、电感器电流和输出电压、  

    此外、是否可以在不填充输出端滤波器的情况下进行测试?  

    我还看到快速入门计算器中填写的值与原理图中的值存在一些差异:

    1.输出电容器-您刚才提到了200uF -我在原理图中只看到30uF -在直流偏置时也会降额。 另外、请确保它们的额定值为标称输出电压的~2倍。   

    2.电感器-原理图- 10uH -计算器= 3.3uH?  

    3. ILIM-原理图显示1.58k (快速入门显示110欧姆)。  


    请准确填写计算器并在此处分享 Excel 表。 另外、与我分享最新的原理图。  

    谢谢!

    此致、

    Taru