请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146 工具与软件:


我已经使用 LM5146RGYR 设计了一个降压转换器。 不过、即使在没有负载的情况下工作时、电路板也会出现过热的问题。 测试条件为50V 输入和28V 15A 输出配置。
如果您对此问题提供任何帮助或见解、我将不胜感激。
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:


尊敬的 Aarindom:
请在此处填写快速入门计算器( https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC)并与我分享。
谢谢!
此致、
Taru
尊敬的 Aarindom:
您能否探测开关节点、电感器电流和输出电压、
此外、是否可以在不填充输出端滤波器的情况下进行测试?
我还看到快速入门计算器中填写的值与原理图中的值存在一些差异:
1.输出电容器-您刚才提到了200uF -我在原理图中只看到30uF -在直流偏置时也会降额。 另外、请确保它们的额定值为标称输出电压的~2倍。
2.电感器-原理图- 10uH -计算器= 3.3uH?
3. ILIM-原理图显示1.58k (快速入门显示110欧姆)。
请准确填写计算器并在此处分享 Excel 表。 另外、与我分享最新的原理图。
谢谢!
此致、
Taru