请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74930
工具与软件:
当使用连接到 VIN 或 VOUT 的 OV 功能电阻分压器梯时、有人能解释一下我吗? 在使用它连接到 VIN 或 VOUT 时不清楚。 我想使用 LM74930作为具有钳位输出的200V 无抑制负载突降。
此致、
莱昂纳多·普拉提斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当使用连接到 VIN 或 VOUT 的 OV 功能电阻分压器梯时、有人能解释一下我吗? 在使用它连接到 VIN 或 VOUT 时不清楚。 我想使用 LM74930作为具有钳位输出的200V 无抑制负载突降。
此致、
莱昂纳多·普拉提斯