This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:关于 OV 电阻梯的疑问

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485720/lm74930-q1-doubt-about-ov-resistor-ladder

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具与软件:

当使用连接到 VIN 或 VOUT 的 OV 功能电阻分压器梯时、有人能解释一下我吗? 在使用它连接到 VIN 或 VOUT 时不清楚。 我想使用 LM74930作为具有钳位输出的200V 无抑制负载突降。

此致、

莱昂纳多·普拉提斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    将阶梯与输入电压(VIN)连接时、我们将以切断模式工作。 将阶梯与 VOUT 连接时、我们在钳位模式下工作。

    此致、

    Shiven Dhir