请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 Thread 中讨论的其他器件:SN6501、
工具与软件:
您好!
我使用 UCC5350M 设计了一个栅极驱动电路。
向 VEE2引脚施加负电压是否会出现任何问题?
如果就电路设计提供任何技术建议或反馈、我将不胜感激。
该电路旨在与 SiC FET 搭配使用。
VCC2:18Vdc
VEE2:-3VDC
我非常感谢您提出任何见解或建议。
此致、