请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 工具与软件:
您好!
希望确认 bq27z746睡眠和货架模式的激活条件:
若要进入睡眠模式、器件无需接收任何外部命令。 只要满足 DA Config (SLEEP)=1以及电压和电流条件、器件就会进入该模式
对于货架模式、必须发出外部命令- OperationStatusB (ShelfM)=1 (如果电压大于 ShelfVoltageThreshold)、并且满足当前条件、器件将进入货架模式。
请确认或更正我的理解。
谢谢!