This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PSE 设计审查和少量疑问

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476361/tps23861-pse-design-review-and-few-queries

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A

工具与软件:

您好、TI 论坛团队:

我创建了 PSE 控制器的原理图、 如果您能审查该设计、您会非常可观。 除此之外、我还有一些疑问。  

...

查询:  

  1. 我添加了 D14二极管和 F2保险丝来提供保护。 可以吗? 该 D14二极管吗?
  2. 我是否可以知道栅极引脚(1-4)的阈值电压?
  3. 我是否可以将此门引脚用于 LED 逻辑实现? 使 RJ45 Link LED 端子接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您发送编修!

    1) 1)请短接 D14。 端口输出电压控制将受 D14的正向压降影响。

    2) 2)请为/RESET 引脚添加 RC 延迟。  

    3) 3)建议不要使用连接到+48V 的漏极引脚。  

    4) 4) R29需要使用47 Ω

    5)对于 MOSFET T2、请确保

    •Vth (GS) min > 2V
    •RDS (接通):通常在 Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
    •Ciss:小于2000pF
    •Qg:小于50nc
    •BVdss:大于100V

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    1.添加了 D14二极管和 F2保险丝来保护 可以吗? 该 D14二极管吗?

    请勿使用 D14作为最后发布的原因。


    2.我可以知道门针的阈值电压(1-4)吗?

    栅极电压驱动器在完全导通时可以输出10 - 12.5V。 建议使用 NMOS、最小 Vgs (th)> 2V、典型 Vgs (th)> 2.5V  


    3.可以使用这个逻辑门引脚来实现 LED 逻辑吗? 使 RJ45 Link LED 端子接地。

    不建议使用、因为 TPS23861具有电流限制和折返保护、可在过流时降低 Vgs。 增加额外的负载可能会影响它们。 或者您需要使 LED 电流非常低。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您发送编修。

    我对您的评论有几个问题。

    3) 3)建议不要使用连接到+48V 的漏极引脚。  

    我是否正确理解需要将未使用的漏极连接到48V? 如果连接到接地端、会发生什么情况?

    我是否可以在未连接(未连接)的情况下保持这些引脚悬空?

    4) 4) R29需要使用47欧姆

    如果将49.9欧姆电阻器替换47欧姆电阻器、将产生什么影响?

    5)对于 MOSFET T2、请确保

    我为 T2 MOSFET 选择了几个器件

    1. BSC070N10NS5
    2. FDMS86182

        如果( Ciss:小于2000pF )值将大于2000pF?

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您对我的问题的快速回答。  

    3) 3)正如 我提到的、我使用此栅极引脚 以实现 LED 逻辑器件。 决策 RJ45 Link LED 端子接地。 也就是此 PSE  GATE 引脚用于将 LED 端子连接到 GND。 LED 由3.3V 电源供电、而不是由该栅极端子供电。 我使用2个 Link LED 进行接地连接。 因此电流消耗将非常少。

    你有什么评论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    同时使用栅极控制 MOSFET 和控制 LED 闪烁并不常见。

    并且您只从栅极消耗极低的电流来控制 LED。 它不会导致折返/电流限制故障、因此它应该是可以使用的。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我可以知道用于 LED 驱动的 PSE 栅极端子安全的电流值范围吗?
    我还就 PSE 设计审查提出了几个问题。 你还能详细说明一下这些要点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我正在进行验证、下周三之前会联系您。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您的耐心。

    关于 LED 和栅极驱动:栅极拉电流可低至18uA。 尽管不对使用此引脚驱动 LED 的过程进行任何测试、但如果您使用来自栅极引脚的2uA 或更低电流、它可能起作用。

    对于您的其他问题:

    3) 3)刚刚查看了数据表。 不使用时、漏极可设置为开路以连接到 AGND。 很抱歉评论有误。  

    4) 4)电阻可能与电压测量的阻抗匹配相关。 为了实现更好的电压检测、需要47欧姆+-5%的电阻。 49.9 Ω 可能导致电压检测误差、但误差不应太大。  

    5) 5) 不建议使用 FDMS86182和 BSC070N10NS5。 它们的导通电阻太低(<10m Ω)、因此很难限制折返电流。 过高的 Ciss 可能会导致折返保护响应过慢(可能比标准要求慢)。

    通常建议将 CSD19538Q3A 用于此应用。 或其他具有以下条件的 MOSFET:

    •Vth (GS) min > 2V
    •RDS (接通):通常在 Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
    •Ciss:小于2000pF
    •Qg:小于50nc
    •BVdss:大于100V

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您的澄清和宝贵意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    没问题! 我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    由于 TPS23861有4个栅极端子、因此我将其中一个用于 PSE PoE 端口。 如果我短接所有栅极端子、或者使用未使用的对进行 LED 驱动、这意味着使用栅极2和栅极3端子进行 LED 驱动、将会发生什么情况。

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kapil:

    在大多数情况下、您需要使未使用的栅极悬空。  由于没有有效的 PSE 通道、未使用的栅极可能会将输出保持为低电平。 您可以考虑使用通过电压推导出的电流升压器 IC、然后将栅极用作输入、并将 电流升压器 IC 用于为 LED 输出足够的电流。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    现在我明白了 PSE 门品脱的事情。 正如您提到的 电压推导出电流升压器 IC、您是否有任何参考或器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kapil:

    感谢您的耐心。  

    电流增强器可以采用推挽式结构。 您可能会在搜索"栅极驱动器电流升压器"时找到一些内容。 我们可能需要一个具有极低输入电流和足够输出电流的电容器来驱动 LED。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    没问题! 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    Diang