主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A
工具与软件:
您好、TI 论坛团队:
我创建了 PSE 控制器的原理图、 如果您能审查该设计、您会非常可观。 除此之外、我还有一些疑问。

...
查询:
- 我添加了 D14二极管和 F2保险丝来提供保护。 可以吗? 该 D14二极管吗?
- 我是否可以知道栅极引脚(1-4)的阈值电压?
- 我是否可以将此门引脚用于 LED 逻辑实现? 使 RJ45 Link LED 端子接地。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 论坛团队:
我创建了 PSE 控制器的原理图、 如果您能审查该设计、您会非常可观。 除此之外、我还有一些疑问。

...
查询:

尊敬的 Kapil:
感谢您发送编修!
1) 1)请短接 D14。 端口输出电压控制将受 D14的正向压降影响。

2) 2)请为/RESET 引脚添加 RC 延迟。

3) 3)建议不要使用连接到+48V 的漏极引脚。

4) 4) R29需要使用47 Ω

5)对于 MOSFET T2、请确保
•Vth (GS) min > 2V
•RDS (接通):通常在 Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
•Ciss:小于2000pF
•Qg:小于50nc
•BVdss:大于100V
此致、
Diang
尊敬的 Kapil:
1.添加了 D14二极管和 F2保险丝来保护 可以吗? 该 D14二极管吗?
请勿使用 D14作为最后发布的原因。
2.我可以知道门针的阈值电压(1-4)吗?
栅极电压驱动器在完全导通时可以输出10 - 12.5V。 建议使用 NMOS、最小 Vgs (th)> 2V、典型 Vgs (th)> 2.5V
3.可以使用这个逻辑门引脚来实现 LED 逻辑吗? 使 RJ45 Link LED 端子接地。
不建议使用、因为 TPS23861具有电流限制和折返保护、可在过流时降低 Vgs。 增加额外的负载可能会影响它们。 或者您需要使 LED 电流非常低。
此致、
Diang
尊敬的 Diang:
感谢您发送编修。
我对您的评论有几个问题。
3) 3)建议不要使用连接到+48V 的漏极引脚。
我是否正确理解需要将未使用的漏极连接到48V? 如果连接到接地端、会发生什么情况?
我是否可以在未连接(未连接)的情况下保持这些引脚悬空?
4) 4) R29需要使用47欧姆
如果将49.9欧姆电阻器替换47欧姆电阻器、将产生什么影响?
5)对于 MOSFET T2、请确保
我为 T2 MOSFET 选择了几个器件
如果( Ciss:小于2000pF )值将大于2000pF?
此致
Kapil
尊敬的 Diang:
感谢您对我的问题的快速回答。
3) 3)正如 我提到的、我使用此栅极引脚 以实现 LED 逻辑器件。 决策 RJ45 Link LED 端子接地。 也就是此 PSE GATE 引脚用于将 LED 端子连接到 GND。 LED 由3.3V 电源供电、而不是由该栅极端子供电。 我使用2个 Link LED 进行接地连接。 因此电流消耗将非常少。
你有什么评论?

尊敬的 Kapil:
感谢您的耐心。
关于 LED 和栅极驱动:栅极拉电流可低至18uA。 尽管不对使用此引脚驱动 LED 的过程进行任何测试、但如果您使用来自栅极引脚的2uA 或更低电流、它可能起作用。

对于您的其他问题:
3) 3)刚刚查看了数据表。 不使用时、漏极可设置为开路以连接到 AGND。 很抱歉评论有误。

4) 4)电阻可能与电压测量的阻抗匹配相关。 为了实现更好的电压检测、需要47欧姆+-5%的电阻。 49.9 Ω 可能导致电压检测误差、但误差不应太大。

5) 5) 不建议使用 FDMS86182和 BSC070N10NS5。 它们的导通电阻太低(<10m Ω)、因此很难限制折返电流。 过高的 Ciss 可能会导致折返保护响应过慢(可能比标准要求慢)。
通常建议将 CSD19538Q3A 用于此应用。 或其他具有以下条件的 MOSFET:
•Vth (GS) min > 2V
•RDS (接通):通常在 Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
•Ciss:小于2000pF
•Qg:小于50nc
•BVdss:大于100V
此致、
Diang