This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:备选器件建议

Guru**** 2385520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483042/tpsm846c23-alternate-part-suggestion

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846E25、TPS546E25

工具与软件:

您好!

我们需要一个具有以下规格的电源模块。

1)输入电压-5V

  输出电压- 0.68V

  负载电流-100A

具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。

2) 2)输入电压-5V

  输出电压- 0.75V

  负载电流-60A

具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在努力解决此问题、我们将回复您。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sathya Shree、

    TPSM846E25将是适合您的条件的选项。 它是我们2026年第1季度推出的最新模块 RTM。 它具有高达50A 的负载电流、并且可以堆叠。 它还使用 PMBus 操作、并支持您的输入电压和输出电压条件。 请告诉我这是否适合您、我可以为您提供更多详细信息。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan Elaya:

    请提供您建议的器件的数据表。 无法获得数据表、并且根据我们的规格建议另一个输入为12V 而不是5V 的器件。

    谢谢

    Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathya Shree、

    当然、我目前正在处理此问题、将在几天内对此做出回应。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathya Shree、

    下面是 TPS546E25的产品页面(包括数据表)

    https://www.ti.com/product/TPS546E25

    TPS546E25是与模块  TPSM846E25直接相关的 IC /转换器。 我之所以连接 TPS546E25、是因为转换器和即将推出的模块的规格几乎相同。 由于电感器在模块上是固定的、一些参数可能会稍有不同。 模块数据表仍在开发中、但是您可以参考 IC 数据表。

    适用于5V 和12V 输入。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢!

    Calan