主题中讨论的其他器件:TPSM846E25、TPS546E25
工具与软件:
您好!
我们需要一个具有以下规格的电源模块。
1)输入电压-5V
输出电压- 0.68V
负载电流-100A
具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。
2) 2)输入电压-5V
输出电压- 0.75V
负载电流-60A
具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。
谢谢
Sathya Shree
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们需要一个具有以下规格的电源模块。
1)输入电压-5V
输出电压- 0.68V
负载电流-100A
具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。
2) 2)输入电压-5V
输出电压- 0.75V
负载电流-60A
具有 PMBus 功能和输出电压裕量调节配置。 它可以是具有较低纹波和更好瞬态响应的单个模块或堆叠模块。
谢谢
Sathya Shree
大家好、Sathya Shree、
下面是 TPS546E25的产品页面(包括数据表):
https://www.ti.com/product/TPS546E25
TPS546E25是与模块 TPSM846E25直接相关的 IC /转换器。 我之所以连接 TPS546E25、是因为转换器和即将推出的模块的规格几乎相同。 由于电感器在模块上是固定的、一些参数可能会稍有不同。 模块数据表仍在开发中、但是您可以参考 IC 数据表。
适用于5V 和12V 输入。
请告诉我这是否适合您。
谢谢!
Calan