Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具与软件:
您好!
我使用 bq34z100r2作为镍氢电池组 BK-310CHU (4s1p)的电量监测计。
我成功地完成了一个学习周期。
但我观察到、电量监测计复位后、无法从 OCV 确定 SOC。
它显示接近90%的值、而实际 SOC 约为15%。
我正在将电池化学成分用于我的电池(0x0643)。
我的理解是、我可能需要使用化学 ID 匹配工具来匹配电池化学物质。
但差异如此之大是正常的吗?
是否可以通过某种方式查看化学文件并将其与制造商提供的 OCV 表进行比较?
KR、
Piotr