This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电池化学成分 OCV 表

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473883/bq34z100-r2-battery-chemistry-ocv-table

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!
我使用 bq34z100r2作为镍氢电池组 BK-310CHU (4s1p)的电量监测计。
我成功地完成了一个学习周期。

但我观察到、电量监测计复位后、无法从 OCV 确定 SOC。
它显示接近90%的值、而实际 SOC 约为15%。

我正在将电池化学成分用于我的电池(0x0643)。

我的理解是、我可能需要使用化学 ID 匹配工具来匹配电池化学物质。
但差异如此之大是正常的吗?

是否可以通过某种方式查看化学文件并将其与制造商提供的 OCV 表进行比较?

KR、

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Piotr:

    我建议在 BQStudio 中选择与您的 Cell 匹配的 ChemID。 TI 拥有庞大的电池特性库来记录电池特性、如果您找不到电池、也可以将其发送给 TI 来生成 ChemID。 但是、差异很大可能与您缺乏 chemID 有关、但请确保您在 BQStuido 的寄存器选项卡中的设置具有正确的终止电压、Qmax、充电收尾电流等



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在问题中提到、我选择了正确的化合物 ID。
    我对它进行了编程。
    我认为您提到的其他事项不会影响 OCV 测量。

    我再说一遍。 是否有可能以某种方式查看并分析我编程的 OCV 曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以举个例子。
    今天、完全放松的电池组测得的电压为5264mV、即每节电池1316mV。
    我确信电池组中大约有15%的电量。

    但是、电量监测计显示86%的充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否执行了学习周期? chemID 是如何匹配的、您是否使用了 GPCCHEM 工具? 您能否附上.gg 文件和来自 GPCCHEM 工具的报告?  

    此致、  

    Jonny。