This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:针对5V 输出应用的电感器的最大电流额定值

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485034/lmr51420-maximum-current-rating-of-inductor-for-5v-output-application

器件型号:LMR51420

工具与软件:

您好!

我将 LMR51420YDDCR 用作降压转换器。 我的系统规格如下:

VIN 范围- 23 - 25V

VOUT = 5V

最大 Iout = 1.5A

我将尝试确定所需的电感器的最佳电流额定值。 在线设计工具建议使用7A 的额定电流、我认为这是非常大的、并且导致元件非常大。

我要说明的是确保我处于元件安全工作区域内并确保在 IC 的整个工作范围内实现输出电压调节所需的最低电流额定值。

根据上述规格和数据表(第13页)的图8-5、IC 似乎始终在1.1 MHz 下运行。 如果是、根据公式10 (在第18页)、我估算出最大纹波电流为0.8A。当最大负载为2A 时、这将产生小于3A 的最大电流

此外、根据上面对于降压转换器的说明、转换器进入 DCM 的临界电流为0.4A。

因此、我是否可以选择饱和且 RMS 电流额定值大于4A 的电感器(考虑到预期峰值 CCM 电流的安全裕度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电感器看到的最高峰值电流是高侧电流限制值;在您的案例中约为4A。

    饱和电流大约为4A 的电感器是安全的。

    通常、我们更倾向于将电感器的额定值设置为稳压器的峰值电流限制。  这将确保电感器在电流限制事件期间不会饱和。  最好选择一个具有"软"饱和特性的电感器。  在具有这种特性的情况下、当达到额定电流时、电感不会下降。  这允许客户选择电感器、其电流额定值略小于稳压器的峰值电流限值。  应避免具有"硬"饱和特性的电感器、因为当接近额定电流时、其电感会快速下降。  在这种情况下、电感器电流上升速度会非常快、因此稳压器的电流限制保护功能可能无法足够快地响应以保护应用。  对于软饱和电感器、额定电流可以更接近应用中的峰值电感器电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的澄清。

    我在 Digikey 上找到该电感器: www.digikey.com/.../12141053

    这种做法可行吗? 此外、我要确保选择此电感器不会影响开关稳压器性能的任何方面。 请随时提出我可能遗漏的任何注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个不错的选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的反馈。

    最后一个问题是、我应该预见在轻负载下使用这种电感器和开关稳压器会遇到的任何挑战。 使用此开关稳压器时的最小输出电流约为0.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在轻负载时应该没有问题。

    轻负载下的效率将取决于您选择的器件选项、如效率曲线所示。

    谢谢