工具与软件:
您好!
我将 LMR51420YDDCR 用作降压转换器。 我的系统规格如下:
VIN 范围- 23 - 25V
VOUT = 5V
最大 Iout = 1.5A
我将尝试确定所需的电感器的最佳电流额定值。 在线设计工具建议使用7A 的额定电流、我认为这是非常大的、并且导致元件非常大。
我要说明的是确保我处于元件安全工作区域内并确保在 IC 的整个工作范围内实现输出电压调节所需的最低电流额定值。
根据上述规格和数据表(第13页)的图8-5、IC 似乎始终在1.1 MHz 下运行。 如果是、根据公式10 (在第18页)、我估算出最大纹波电流为0.8A。当最大负载为2A 时、这将产生小于3A 的最大电流
此外、根据上面对于降压转换器的说明、转换器进入 DCM 的临界电流为0.4A。
因此、我是否可以选择饱和且 RMS 电流额定值大于4A 的电感器(考虑到预期峰值 CCM 电流的安全裕度)?