This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:无法为 Android 设备提供完整的1.5A 输出;在 Apple 设备上可以正常工作。

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475499/tps25821-unable-to-provide-full-1-5a-output-to-android-devices-works-fine-on-apple-devices

器件型号:TPS25821
Thread 中讨论的其他器件: LM5176

工具与软件:

您好!

我构建了一个 USB-C 电源/充电板、该板使用 TPS25821控制器进行 Type-C 通信。 TPS25821由 LM5176降压/升压稳压器以5.2V 电压供电。

出于某种原因、Android 设备不与 TPS25821进行通信、我不明白这是为什么。 我尝试了两个独立的 Android 设备。 每个引脚都会向我发出通知、指示充电器连接不正确、并且每个引脚仅从 TPS25821中消耗0.5A 电流。 不过我的苹果手机运行的非常好、能够协商1.5A 的 Type-C 电流并成功实现快速充电。 我还尝试了多种不同的充电电缆、但仍然存在相同的问题。

编辑: 经过进一步探测、我发现当连接到 Apple 或 Android 设备时、CC1引脚上只有0.1V、而 CC2引脚上有1V。 这是否正常?

下面是我的 TPS25821电路的图片:

VOUT 网标签来自 LM5176的输出端

EN/UVLO 网络标签通向 LM5176上的 ENABLE 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您联系我们!

    TPS25821不支持 BC1.2充电模式。  

    您测试的 Android 手机是哪些? 您能否提供 CC1、CC2和 VBUS 的示波器捕获?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是插入 iphone 并充电时示波器上 CC1和 CC2引脚的一些快照;它们完全平坦、看起来像零通信。 CC2显示大约1V、而 CC1显示大约0.1V

    CC2:

    CC1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 Android 手机是三星 Galaxy S9+和三星 Galaxy E

    我还想补充一点、当将电缆插入充电板但未连接任何器件时、两个 CC 引脚的读数均为3.7V、而 VBUS 引脚的读数为0V。

    奇怪的是、我的两根电缆在一个引脚上仅显示3.7、在另一个引脚上仅显示0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    我将对此进行研究、并在一周结束时回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    在 Android 手机上观察到的行为可能是因为这些手机设计为使用特定协议(如 QC 或 USB-C PD)进行充电。

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr