工具与软件:
大家好、团队成员:
基于 Webench 仿真(随附仿真报告)设计了 LM3478升压电路
e2e.ti.com/.../WBDesign8_2D00_LM3478MMNOPB-2.pdf
以下是输入:
(min):4.9V
输入电压(最大值):5.1V
电流:0.5A
输出电压:48V
但零负载生成的输出具有2V 的纹波。 附加的是输出图像。

您能帮助解决这个问题吗? 会导致此问题的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
基于 Webench 仿真(随附仿真报告)设计了 LM3478升压电路
e2e.ti.com/.../WBDesign8_2D00_LM3478MMNOPB-2.pdf
以下是输入:
(min):4.9V
输入电压(最大值):5.1V
电流:0.5A
输出电压:48V
但零负载生成的输出具有2V 的纹波。 附加的是输出图像。

您能帮助解决这个问题吗? 会导致此问题的原因是什么?
大家好、Sandra:
感谢您使用 e2e 论坛。
该电压纹波可能来自跳跃模式工作模式。
在轻负载条件下、器件以较低的占空比在 DCM 模式下运行。 如果 占空比所需的导通时间小于器件的最短导通时间、Vout 将缓慢上升、直到触发过压保护。 然后器件会停止、直到 Vout 下降、并且重复该过程。
为了避免这种行为、需要添加虚拟负载来人为地增加占空比、或者使用更大的电感来将跳跃模式运行的入口点移至更小的 Iout 值。 不过、当根本没有负载时、即使是较高的电感也无法避免脉冲跳跃操作。
如果您对此主题还有其他问题、敬请告知。
此致、
Niklas
感谢您的答复尼克拉斯..
我再次使用负载进行了测量。
下面是观察结果。
仿真是针对500mA 完成的、但当负载电流大于18mA 时、我将得到大约2V 的纹波。
| 续 基准输入负载 | 电压 | ||
| Vmax | 最小电压 | 纹波(mV) | |
| 0A. | 48.62. | 48.43 | 185.55. |
| 18mA | 48.6. | 48.39. | 214.85mV |
| 20mA | 49.37. | 47.68 | 1.68V |
| 50mA | 49.46. | 47.473. | 2V |
大家好、Sandra:
感谢您的确认。
有意思的是、纹波大幅增加的阈值是在20mA 负载下。
根据计算结果、设计应在两种情况下均以 DCM 运行、此时占空比应约为50%。
是否可以测量开关节点以及18mA 和20mA 负载的输出电压并共享波形?
在此基础上、我们可以检查开关行为并检查器件是否复位或行为异常。
您是否还能分享使用的输出电容?
webench 设计显示了一个100uF 大容量电容器、但我们建议并联低 ESR 陶瓷电容器、该电容器在滤除开关噪声方面更出色。
谢谢、此致、
Niklas