This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输出纹波

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486119/lm3478-output-ripple

器件型号:LM3478

工具与软件:

大家好、团队成员:

基于 Webench 仿真(随附仿真报告)设计了 LM3478升压电路

e2e.ti.com/.../WBDesign8_2D00_LM3478MMNOPB-2.pdf

以下是输入:

(min):4.9V

输入电压(最大值):5.1V

电流:0.5A

输出电压:48V

但零负载生成的输出具有2V 的纹波。 附加的是输出图像。

您能帮助解决这个问题吗? 会导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    该电压纹波可能来自跳跃模式工作模式。
    在轻负载条件下、器件以较低的占空比在 DCM 模式下运行。 如果 占空比所需的导通时间小于器件的最短导通时间、Vout 将缓慢上升、直到触发过压保护。 然后器件会停止、直到 Vout 下降、并且重复该过程。

    为了避免这种行为、需要添加虚拟负载来人为地增加占空比、或者使用更大的电感来将跳跃模式运行的入口点移至更小的 Iout 值。 不过、当根本没有负载时、即使是较高的电感也无法避免脉冲跳跃操作。

    如果您对此主题还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复尼克拉斯..

    我再次使用负载进行了测量。

    下面是观察结果。

    仿真是针对500mA 完成的、但当负载电流大于18mA 时、我将得到大约2V 的纹波。

    续 基准输入负载 电压
    Vmax 最小电压 纹波(mV)
    0A. 48.62. 48.43 185.55.
    18mA 48.6. 48.39. 214.85mV
    20mA 49.37. 47.68 1.68V
    50mA 49.46. 47.473. 2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    感谢您的快速反馈。
    表中的值是模拟值还是在工作台上测量的值?
    它们所表现出的行为与我对于脉冲跳跃行为的预期相反...

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我  通过我们的电路板测量了这些值。

    在我们的电路板上、将 LM3478的输入输出与其他电路隔离开了。 使用直流加载器在输出端施加负载、并使用外部直流电源为输入提供5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    感谢您的确认。
    有意思的是、纹波大幅增加的阈值是在20mA 负载下。
    根据计算结果、设计应在两种情况下均以 DCM 运行、此时占空比应约为50%。

    是否可以测量开关节点以及18mA 和20mA 负载的输出电压并共享波形?
    在此基础上、我们可以检查开关行为并检查器件是否复位或行为异常。

    您是否还能分享使用的输出电容?
    webench 设计显示了一个100uF 大容量电容器、但我们建议并联低 ESR 陶瓷电容器、该电容器在滤除开关噪声方面更出色。

    谢谢、此致、
    Niklas