请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24450 工具与软件:
1.
我应该使用哪种工具在捕获的内容中检查 BQ25750_Design_files 的内容?
2.
我正在尝试使用 BQ25750为12Vx6 (总共72V)串联铅酸电池构建一个电路。 是否有我可以参考的示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1.
我应该使用哪种工具在捕获的内容中检查 BQ25750_Design_files 的内容?
2.
我正在尝试使用 BQ25750为12Vx6 (总共72V)串联铅酸电池构建一个电路。 是否有我可以参考的示例?