This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:电源管理论坛

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486070/bq24450-power-management-forum

器件型号:BQ24450

工具与软件:

1.

我应该使用哪种工具在捕获的内容中检查 BQ25750_Design_files 的内容? 

2.

我正在尝试使用 BQ25750为12Vx6 (总共72V)串联铅酸电池构建一个电路。 是否有我可以参考的示例? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、我们将回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    您可以使用 Altium 来查看这些文件。

    此致、

    Christian。