This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628513:尝试仿真器件 EVM 电路的错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483978/tps628513-errors-trying-to-simulate-the-evm-circuit-of-the-device

器件型号:TPS628513

工具与软件:

可能与之相关的人员

我在计算机上安装了 TI 网站上提供的最新版本。 似乎完美无瑕。 随后是
已下载 TPS628513器件的 PSpice-TI 库文件。 来运行仿真

包括器件 EVM 模块的电路实现(或类似结构)。
但是、在运行仿真时、会出现以下错误:
"ERROR (ORPSIM-15461):X_U1.X_U9.X_U842的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U9.X_U845的接口节点数不正确。"

输出网表中的错误行如下所示:
"X_U842        N16869172 N16869196 N16869190 $G_DPWR $G_DGND and2"

"X_U845        N16860032 N16869498 N16869492 $G_DPWR $G_DGND and2"
(分别为456行和461行)。


X_U842和 X_U845似乎是指纯功能2输入与门的实例、而不是其他模型

定义了该栅极的位置。

如何解决此问题? 是否仍有一些我遗漏的安装文件?

请告诉我。

非常感谢

梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meyns、

    请检查此问题并在下周开始与您联系。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun
    感谢您的答复。
    我同时注意到了其他一些问题:似乎没有安装 PSPICE 基本库。 我曾尝试从头开始绘制 EVM 电路、但甚至无法将理想的源符号导入到原理图中。 我仅成功导入 TPS628513符号(德州仪器(TI 库的一部分)。

    谢谢你

    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    我尝试插入两个与库不可用性相关的错误消息快照。

    但是、我确实有另一个问题:Cadence Capture 和 PSpice 可以在安装了 Altium 的同一台计算机上运行(不一定同时运行)? 为什么我问:两个程序套件都有扩展名为".lib"的库文件,我当前的设置将".lib"扩展名识别为 Altium 库文件。 我无法删除或更改后者。

    非常感谢

    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meyns、

    关于缺少的库、您是对的。 由于缺少库、模型中的一个组件未定义。

    我已经更改网表(.lib)来解决此问题。 您可以尝试使用以下项目文件。

    e2e.ti.com/.../slum911x.zip

    在尝试仿真时、您可能会收到如下所示的一些错误/警告。 只需点击"OK"、然后重新运行仿真。

    在同一台机器上运行 Cadence 和 Altium 应该没有问题。 我的 PC 上同时安装了两个软件。 将.lib 文件添加到 PSPICE 工程(.opj)中、并链接到符号(.olb)文件。 因此、PSPICE 将能够检测.lib 并加载它。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun
    感谢您的回答。 很遗憾、我现在无法评估您的答案;我目前正忙于我项目的另一个方面。

    非常感谢
    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meyns、

    没问题。 在有时间进行测试后、您可以告诉我。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun
    对不起,我花了几天时间整理我的其他东西。

    不过、我最终能够模拟你们发给我的最新电路。
    它返回一条错误消息、如下所示:
    报价
    错误(ORCAP-1133):插件库未正确安装\r\n
    它应位于:
    C:\Cadence\PSpice\TI\tools\capture\library\pspice\marker.etc
    无报价

    这与我在上一轮收到的消息不同。

    有什么建议吗?

    非常感谢
    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meyns、

    对不起,你仍然有麻烦与它。 安装过程中似乎缺少某些库。

    您可以将以下文件复制到您提到的位置吗?

    e2e.ti.com/.../marker.etc

    或者、您可以尝试删除原理图上的标记(探头)并添加新的标记。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    对于一些人来说,我认为系统的安装有一个严重的错误。
    因为我收到以下消息:

    报价

    --- 信息(ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: 启动-转换-------
    信息(ORPROBE-3183 ):模拟运行...
    **配置文件:"startup-tran" [ F:\PSPICE MPZ\TPS628513\tps628513_trans-pspicefiles\startup\tran.sim ]
    读数和检查电路
    电路已读入并检查、无错误
    info (ORPSIM-16627):在设计中检测到以下导入模型:D_D (tps628513_tran_x.lib)、D_D1 (tps628513_tran_x.lib)、D_D111 (tps628513_tran_x.lib)、X_U1.X_U30.d_D1 (tps628513_tran_x.lib)、T_U1.x_Trans (tps628513_x.lib)、U1.x_x.x_tran_x.x_x_x.lib) X_U1.X_U6.X_U629.d_D1 (tps628513_tran_x.lib)、X_U1.X_U6.X_U630.d_D1 (tps628513_tran_x.lib)、X_U6.X_U6.D_D1 (tps628513_tran_x.dlb)、X_U1.X_U6.X_U839.d_D1 (tps628513_tran_x.lib)、U835_U835_U8_x.lib (t28513_U835_U8_Trans)、U810.x_U835_U8_U810.x_Trans (t28x_U8_U835_x.lib) X_U1.X_U9.X_U629.d_D1 (tps628513_trans_x.lib)、X_U1.X_U9.X_U630.d_d1 (tps628513_843_x.lib)、X_U9.X_U98.d_D1 (tps628513_trans_x.lib)、X_U9.X_U9.X_U840_d1 (tps628513_trans_x.lib)
    错误(ORPSIM-16583):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 要对该电路进行仿真、需要至少1个迹线、最多4个迹线。 减少布线数量并再次进行仿真。
    错误(ORPSIM-16583):包含晶体管或二极管的多个导入模型
    照射行程已中止
     总作业时间(使用规划求解器1)  =       1.44

    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    无报价

    以上全部引用是我从输出窗口复制和粘贴的内容。

    我应该再说明一点:在我的安装中读取的库路径
    "C:\Cadence\PSpiceTI\tools\capture\library"

    这与错误消息中显示的内容有些不同。 此文件夹中只有一个文件"capsym.olb"。 我必须手动添加较低级别的文件夹"pspice"、以便能够类似于我之前发送的消息所需的文件夹结构。 我在此提到这一点、作为您自己(德州仪器(TI)和/或 Cadence)可能的诊断辅助工具。

    也许我可以问另外几个与目标零件本身相关的问题:
    1.在数据表中、Css 的最大电容额定值为47nF。 有人知道、如果将该值增加到100nF、会发生什么情况?
    2.在本例中、更重要的是:指定的最大负载电容为200uF。 这是整个电路板上的总电容吗? 如果我将此电容提高三倍至600uF (稳压器本身旁为40uF)、TPS628513器件是否会变得不稳定?

    非常感谢

    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meyns、

    即使显示此错误消息、如果您再次点击运行按钮、仿真仍应该运行。 您可以尝试一下吗?

    关于您提出的其他问题:

    • 仅对高达47nF 的 CSS 进行了仿真和测试。 在关闭期间、CSS 在下次重新启动之前会在内部放电。 SS 引脚最高只能处理一定量的放电电流。 我们还没有分析此电流的最大值。 您可以在 CSS 电容器和 SS 引脚之间添加一个串联电阻(几百欧姆)、以将放电电流限制为几 mA。   
    • 该器件数据表中的输出电容是指交流+直流降额后的有效电容。 有效电容通常约为电容器值的60%。 200uF 是指 TPS628513输出上的总电容。 但是、如果输出电容更大、并且这些大容量电容器放置在距离 TPS628513较远的位置、可能存在一些布线电感、这有助于将它们与控制环路解耦。 必须在电路板上运行波特测试才能检查相位裕度是否足够好。 在局部电容器和大容量电容器之间添加铁氧体磁珠/电感器也有助于降低大容量电容器对环路的影响。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    好的、谢谢、我明天会尝试一下。

    在今天结束之前、我还有一些其他事项需要检查。

    梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    好的、谢谢、我最终使仿真运行。

    非常感谢

    梅恩斯