This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:验证功耗和温升

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484507/bq25730-verification-of-power-consumption-and-temperature-rise

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在验证 BQ25730的功耗和温升。

我们在充电期间测量了 BQ25730的封装表面温度、发现其为75°C。

我想计算器件的 Tj、但是否有用于计算器件功耗的计算种子?

TJ = TC + Rθjc (顶部) x P

我知道可以通过计算 BQ25730的功耗(P)来计算结温(Tj)、但数据表中未列出用于计算器件功耗的公式、此封装的热阻很复杂、您能否向我们提供一个工作表或可用于计算的其他文件?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masashi、

    [报价用户 id="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484507/bq25730-verification-of-power-consumption-and-temperature-rise "]

    TJ = TC + Rθjc (顶部) x P

    [报价]

    这是用于热估算的正确公式。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    这是否意味着我们实际上需要测量 BQ25730的 VBUS 和 VSYS 电压和电流?

    P (TOTAL)= VVVVbus * Ivbus + VVVVSYS * Ivsys

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masashi、

    P 表示功率损耗。 您需要测量 VBUS 和 IBUS (流入 IC 的静态电流)。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    似乎没有计算工具来计算 BQ25730的功耗、因此我们将首先尝试实际测量它。

    此致、

    Masashi