请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在验证 BQ25730的功耗和温升。
我们在充电期间测量了 BQ25730的封装表面温度、发现其为75°C。
我想计算器件的 Tj、但是否有用于计算器件功耗的计算种子?

TJ = TC + Rθjc (顶部) x P
我知道可以通过计算 BQ25730的功耗(P)来计算结温(Tj)、但数据表中未列出用于计算器件功耗的公式、此封装的热阻很复杂、您能否向我们提供一个工作表或可用于计算的其他文件?
此致、
Masashi