请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2117 工具与软件:
尊敬的团队:
客户 需要了解 TPS2117的最高工作结温。
在数据表中、 我们可以看到如下所示。 这里没有绝对最大结温和工作结温额定值信息。

客户应用的工作温度范围高达100°C、因此他们想了解最大 工作结温额定值。
环境最大值为105°C。 工作结温额定值是否 与环境额定值相同?
请回顾一下并告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nam:
我们在125°C 下进行了时基故障率测试、测试没有失败。

此致
Kunal Goel