This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:最大工作结温

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483818/tps2117-max-operating-junction-temp

器件型号:TPS2117

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户 需要了解 TPS2117的最高工作结温。  

在数据表中、 我们可以看到如下所示。 这里没有绝对最大结温和工作结温额定值信息。  

客户应用的工作温度范围高达100°C、因此他们想了解最大 工作结温额定值。  

环境最大值为105°C。 工作结温额定值是否 与环境额定值相同?  

请回顾一下并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    很抱歉向您推送、但客户想了解  TPS2117的最高工作结温额定值。  

    请查看客户要求、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    此申请是否有任何更新?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    结温可高达125C。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goel、您好!  

    感谢您的评论。  

    125°C 结温对客户有利。 但我们无法在数据表中识别这些数据。  

    是否有可以验证此数据的文档?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goel、您好!  

    很抱歉推你。 请告诉我您对上述请求的意见。  

    客户想要记录哪个具有最高结温注释、以供内部审批。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    我们在125°C 下进行了时基故障率测试、测试没有失败。

    MTBF 和 FIT 率估算器

    此致

    Kunal Goel