请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51571-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 LM51571-Q1绘制了第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

(输入为汽车蓄电池、输出为35V/1A。)
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 LM51571-Q1绘制了第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

(输入为汽车蓄电池、输出为35V/1A。)
此致、
蔡斯
大家好、Chase:
感谢您使用 E2E 论坛。
我浏览过您的原理图并找到了一些建议。
1.在电感器后面和二极管前面缺少 SW 引脚连接。
2.在 VCC 上添加一个5欧姆串联电阻、电容为1uF。
3.请使用快速入门计算器重新计算 Comp 引脚补偿网络、输入/输出电容和电感值
https://www.ti.com/tool/download/SNVR511
此致、
Hassan