This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:请查看原理图

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51571-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486662/lm51571-q1-please-review-the-schematic

器件型号:LM51571-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM51571-Q1绘制了第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

(输入为汽车蓄电池、输出为35V/1A。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我浏览过您的原理图并找到了一些建议。

    1.在电感器后面和二极管前面缺少 SW 引脚连接。

    2.在 VCC 上添加一个5欧姆串联电阻、电容为1uF。

    3.请使用快速入门计算器重新计算 Comp 引脚补偿网络、输入/输出电容和电感值

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    此致、

    Hassan