This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:DiSEqC 2.x 滤波器

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476684/tps65235-diseqc-2-x-filter

器件型号:TPS65235

工具与软件:

您好!

有关 DiSEqC 2.x 滤波器使用22nF 和220uH 的所有 TI 文档。
这些值来自哪里?
该电路谐振频率约为72kHz。
为什么此电路未针对22kHz (或44 kHz)进行调优?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、ñ a

    给我一些时间来检查。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加某些上下文:

    Eutelsat 公司规范需要15Ω 源阻抗、因此如果 RLC 的 LC 不是针对22kHz 进行调整、从技术角度而言、将不满足该规范。
    我知道差别很小、那么也许这只是 BOM 优化(TPS65235在其 TCAP 引脚上也使用了22nF)?

    其他问题:
    TPS65235建议 DIN 和 Vout 之间采用10nF +10kΩ。
    在对其进行测试时、TPS65235会对低至~300mV 的振幅做出响应、任何较低的信号都被错误解读或根本看不到。
    这也对应于数据表中的应用曲线(使用~800mVpkpk)和电气特性(将0.3V 作为最小音调检测器输入振幅)。
    请参阅规格:检测器应响应振幅降至约300mV (±100mV)。
    为什么 TI 不建议使用较低的电阻器值来提高检测器的灵敏度、因为根据数据表、这样在输入振幅高达1.5V 时仍然有效?
    I 使用10nF +1kΩ 进行了测试、因此仍能正确检测到200mV、同时忽略约100mV 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来看看这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    以下是应用手册、供您参考。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf43/slvaf43.pdf?ts = 1741588054257&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我阅读了这个应用手册以及 slva863、我认为他们没有回答我的问题。

    slvaf43只会说:
    LCR 滤波器会阻止音调到达 VLNB。 这是一个在22kHz 时呈现15 Ω 阻抗的带阻滤波器。
    我提到过这是不正确的、建议的元件值会提供不同的结果、而不会解释它们的来源。

    音调通过10nF、10-kΩ RC 滤波器传递到 DIN 引脚。
    再说一次、这些值来自哪里? 如果我使用它们、我无法获得期望的灵敏度。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

     音调通过10nF 10-kΩ RC 滤波器传递到 DIN 引脚。 这对您来说清楚吗?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    是的、这很清楚。

    我的问题是:为什么这里有10k 电阻器?

    谢谢!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    这些并不限制电阻器必须为10k。 我认为、只要 LC 滤波器的截止频率接近10k x 10nF、它就可以调整。

    谢谢!

    Colin