工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户(CosMx、汽车 BMS 项目)发现他们的项目中存在如下被动平衡问题、请帮助确认。
他们发现、被动平衡的时间有时会更短、运行被动平衡几分钟后、它与配置不匹配。 客户将被动平衡配置为奇偶平衡、间隔为2s。 在被动平衡打开几分钟后、偶尔会出现此问题。
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alexis:
请参阅以下原理图和配置的附件。 客户和我不知道.gg 文件是什么、请帮助检查配置附件是否足以进行分析。
此外、这种情况看似随机的和所有 BQ76952项目都在发生。 请尽快帮助分析。
e2e.ti.com/.../4024.Schematic.7ze2e.ti.com/.../Configuration.7z
此致、
Ryker
您好、Ryker、
感谢您的耐心。 您的原理图和配置看起来没有问题。
周期较短的情况很可能是由于平衡期间发生的 COV/CUV 检查。 每隔一秒、会禁用电芯平衡~20ms、以便对所有电芯运行所有 COV 和 CUV 检查。
如中所述 第2.5节平衡期间的电压测量精度 摘自 电池平衡应用手册。 在的最后几个段落中对此进行了进一步说明 第10.1节"电芯平衡操作" 部分 。
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis:
我认为发布不是由 COV 和 CUV 引起的。 因为在低于平衡波形中、异常平衡时间为0.5s 和3.5s、而正常平衡时间为2s (2s 由软件配置)。 这意味着有时平衡时间为0.5秒、有时为3.5秒(在1到3分钟内发生一次或两次)。 当实际平衡时间为0.5s 或3.5s 时、MCU 发送的平衡命令和 MCU 读取的电芯平衡雕像(0x0083命令)都为2s。 请帮助确认此问题。
此外、您是否可以使用上述 Configuration 文件来确认 BQ76952的配置是否存在任何问题。 谢谢。
此致、
Ryker
您好、Ryker、
澄清一下、波形显示只有1个 AFE 在奇数/偶数节电池之间切换、每节~2s、但顶部 AFE 和/或底部 AFE 是否刚刚发生这种情况? 我从配置文件中看到、曾提到‘Low Side AFE enable Balance’(低侧 AFE 使能平衡)和‘High Side AFE enable Balance (高侧 AFE 使能平衡)。 此外、一次要平衡多少节电芯?
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis:
此致、
Ryker
您好、Ryker、
感谢您的澄清。
客户怀疑此问题是由0x0083 CB_ACTIVE_CELLS()子命令引起的。 根据 BQ76952手册、在写入平衡命令0x0083时、该命令大约需要1秒才能生效。 但实际上、这个1秒间隔会波动、并且会逐渐减小。 当它减少到接近0时、它将重置回1秒。
这是可能的、因为该命令并不总是需要1秒的时间才能生效。 遗憾的是、没有必然避免这种情况的已知方法、因为我们无法控制子命令的时序。
此致、
Alexis