This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:平衡问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480959/bq76952-balance-question

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户(CosMx、汽车 BMS 项目)发现他们的项目中存在如下被动平衡问题、请帮助确认。

他们发现、被动平衡的时间有时会更短、运行被动平衡几分钟后、它与配置不匹配。 客户将被动平衡配置为奇偶平衡、间隔为2s。  在被动平衡打开几分钟后、偶尔会出现此问题。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    您是否介意为此共享原理图和.gg 文件? 当发生这种情况时、您知道这是针对特定细胞发生的、还是看似随机的?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请参阅以下原理图和配置的附件。 客户和我不知道.gg 文件是什么、请帮助检查配置附件是否足以进行分析。  

    此外、这种情况看似随机的和所有 BQ76952项目都在发生。 请尽快帮助分析。

    e2e.ti.com/.../4024.Schematic.7ze2e.ti.com/.../Configuration.7z

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您共享这些文件。 请给我一些时间来看看它们。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请帮助您在今天之前确认。 因为该问题会影响每个 BQ76952项目、并且它至关重要。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您的耐心。 您的原理图和配置看起来没有问题。

    周期较短的情况很可能是由于平衡期间发生的 COV/CUV 检查。 每隔一秒、会禁用电芯平衡~20ms、以便对所有电芯运行所有 COV 和 CUV 检查。

    如中所述  第2.5节平衡期间的电压测量精度  摘自 电池平衡应用手册。 在的最后几个段落中对此进行了进一步说明  第10.1节"电芯平衡操作" 部分 。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我认为发布不是由 COV 和 CUV 引起的。 因为在低于平衡波形中、异常平衡时间为0.5s 和3.5s、而正常平衡时间为2s (2s 由软件配置)。 这意味着有时平衡时间为0.5秒、有时为3.5秒(在1到3分钟内发生一次或两次)。 当实际平衡时间为0.5s 或3.5s 时、MCU 发送的平衡命令和 MCU 读取的电芯平衡雕像(0x0083命令)都为2s。 请帮助确认此问题。

    此外、您是否可以使用上述 Configuration 文件来确认 BQ76952的配置是否存在任何问题。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请尽快帮助分析此问题。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    澄清一下、波形显示只有1个 AFE 在奇数/偶数节电池之间切换、每节~2s、但顶部 AFE 和/或底部 AFE 是否刚刚发生这种情况? 我从配置文件中看到、曾提到‘Low Side AFE enable Balance’(低侧 AFE 使能平衡)和‘High Side AFE enable Balance (高侧 AFE 使能平衡)。 此外、一次要平衡多少节电芯?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    • 两个 AFE 都存在该问题。 有2个 AFE、每个 AFE 监控10节电池。 因此、5节电池同时被一个 AFE 平衡。
    • 客户还发现、所有 BQ76952项目即使禁用了所有代码并仅保留平衡功能、也会出现此问题。
    • 客户怀疑该问题是由子命令0x0083 CB_ACTIVE_CELLS()引起的。  根据 BQ76952手册、在写入平衡命令0x0083时、该命令大约需要1秒才能生效。 但实际上、这个1秒间隔会波动、并且会逐渐减小。 当它减少到接近0时、它会复位回1秒。 这种切换过程会导致平衡周期不准确、从而产生额外的1秒延迟。 有关详细信息、请参阅下面的波形。 并帮助确认原因以及如何避免此问题。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您的澄清。

    客户怀疑此问题是由0x0083 CB_ACTIVE_CELLS()子命令引起的。  根据 BQ76952手册、在写入平衡命令0x0083时、该命令大约需要1秒才能生效。 但实际上、这个1秒间隔会波动、并且会逐渐减小。 当它减少到接近0时、它将重置回1秒。

    这是可能的、因为该命令并不总是需要1秒的时间才能生效。 遗憾的是、没有必然避免这种情况的已知方法、因为我们无法控制子命令的时序。  

    此致、
    Alexis