主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ25731、、 BQ25723
工具与软件:
您好!
在之前的相关帖子中、我认为该问题已通过 GUI 工具生成的 TPS25751配置补丁中将电池充电器配置从 BQ25713更改为 BQ25731来解决。
e2e.ti.com/.../0308_5F00_json.zip
遗憾的是、我遇到了一个新问题、PD 不断启用 OTG 和禁用 OTG、使用逻辑分析仪看看会发生什么情况:发现 PD 控制器不断循环执行 I2C 写入充电器:
OTG 电压:5000mV 或5144mV;OTG 电流:1750mA 或450mA;启用-禁用-启用-禁用-启用... OTG 模式。(请参阅下面的解码文件)
e2e.ti.com/.../decoder_2D002D00_250310_2D00_BQ25731.csv
尝试断开 PD 控制器和充电器之间的 I2C 连接、可以正常工作。
您能否提供一些指导、说明 PD 控制器的循环发生了什么、以及为什么有2个 OTG 参数: 5000mV/PDO 和 5144mV/PDO 450mA、为什么1750mA 电流参数不是源 PDO 中定义的3000mA? (经确认、BQ25723和 BQ2573.1的 OTG 寄存器相同)


提前感谢!