This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751:TPS25751和#39;电池充电器和#39;s 配置、适用于 BQ25723

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731, TPS25751, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484850/tps25751-tps25751-s-battery-charger-s-configuration-for-bq25723

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25731、、 BQ25723

工具与软件:

您好!

在之前的相关帖子中、我认为该问题已通过  GUI 工具生成的 TPS25751配置补丁中将电池充电器配置从 BQ25713更改为 BQ25731来解决。

e2e.ti.com/.../0308_5F00_json.zip

遗憾的是、我遇到了一个新问题、PD 不断启用 OTG 和禁用 OTG、使用逻辑分析仪看看会发生什么情况:发现 PD 控制器不断循环执行 I2C 写入充电器:

OTG 电压:5000mV 或5144mV;OTG 电流:1750mA 或450mA;启用-禁用-启用-禁用-启用... OTG 模式。(请参阅下面的解码文件)

 e2e.ti.com/.../decoder_2D002D00_250310_2D00_BQ25731.csv

尝试断开 PD 控制器和充电器之间的 I2C 连接、可以正常工作。

您能否提供一些指导、说明 PD 控制器的循环发生了什么、以及为什么有2个 OTG 参数:  5000mV/PDO 和 5144mV/PDO 450mA、为什么1750mA 电流参数不是源 PDO 中定义的3000mA? (经确认、BQ25723和 BQ2573.1的 OTG 寄存器相同)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    感谢您联系我们!

    似乎器件正在发出硬复位、这就是您观察循环行为的原因。 在硬复位期间、PD 禁用 OTG 模式。  

    1- BQ 侧的感应电阻器的阻值是多少?

    您是否使用了 PD + BQ EVM 设置或这款器件是在定制电路板上?  

    此测试中使用了什么接收设备?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    按如下所示重放。

    1- BQ 侧的感应电阻器的阻值是多少?

    ——RAC 和 RSR 都是10m Ω。  

    您是否使用了 PD + BQ EVM 设置或这款器件是在定制电路板上?  

    --在定制板上, TPS25751D 与 BQ25723配对。

    此测试中使用了什么接收设备?

    --尝试了不同品牌手机和无线充电器在手中。

    祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    您是否看到所有器件的这种循环行为? 您是否有此行为的 PD 日志?

    此致、  

    Aya Khedr