工具与软件:
你(们)好
我尝试通过定制电路板上的 GPIO 控制来支持引脚分配 E。
我使用的 DP 接收设备可以交换通道并反转 ML 和 AUX 的极性。
我的定制电路板与数据表上的图28类似、但我没有将 SBU 线连接到 PD 控制器。
在本例中、我进行了测试、但无法显示带引脚分配 E 的信号。

但在我如图29那样更改了 SBU 连接后、我可以 用引脚分配 E 来显示信号
我更喜欢使用图28电路、因为我想减少 IC。

问题
如何使用 图28连接显示信号? 为什么 PD 控制器连接到 SBU 线路?