This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:引脚分配 E

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480161/tusb1064-pin-assignment-e

器件型号:TUSB1064

工具与软件:

你(们)好

我尝试通过定制电路板上的 GPIO 控制来支持引脚分配 E。

我使用的 DP 接收设备可以交换通道并反转 ML 和 AUX 的极性。

我的定制电路板与数据表上的图28类似、但我没有将 SBU 线连接到 PD 控制器。   

   在本例中、我进行了测试、但无法显示带引脚分配 E 的信号。  

但在我如图29那样更改了 SBU 连接后、我可以 用引脚分配 E 来显示信号  

我更喜欢使用图28电路、因为我想减少 IC。

问题

如何使用 图28连接显示信号?   为什么 PD 控制器连接到 SBU 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    在 PD 控制器本身负责或配置 DP 交替模式时、PD 需要 AUX 信息。 这意味着通道数、数据速率等。 您需要连接 PD 控制器来监测 AUX/SBU 线路、以使图28配置正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的帮助。

    我想监测 AUX 线路、但 在图28中的 AUX 线路上没有链路训练信号、即使我交换了 DP 受电方的 AUX 也是如此。
    连接 DP 源端后、我检查了 SBU1/2引脚和 AUXp/n 引脚的波形。
    结果是 SBU1/2引脚上有链路训练信号、但 AUXp/n 引脚上没有信号。
    我认为 EN、Flip 和 CTL0/1引脚已正确设置、因为我可以在图29中显示图像。

    如果我在 TUSB1064内使用了 SBU 引脚(24引脚和25引脚)和 AUX 多路复用器、您知道为什么 AUX 信号无法通过 TUSB1046吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    对不起延误,我出去旅行。 您能否共享原理图。  

    您是处于 I2C 模式还是 GPIO 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishesh

    该原理图几乎与 TUSB1046 EVM 相同。
    差异如下。
    1.执行 R12和 R13。
    TUSB1046的 EN 由 PD 控制器的插入事件控制。
    3.将 P3连接器替换为 DP 接收设备。
    4. TUSB1046的 I2C_EN 下拉。

    在 GPIO 模式下使用、因此我不需要禁用 AUX 监测功能。
    但是当 PD 协商结果在引脚分配 E 中时、AUXn 和 AUXp 线路上没有链路训练信号

    e2e.ti.com/.../TUSB1064EVM_5F00_HSDC025A_2D00_002-Schematics_5F00_add_5F00_comment.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    感谢您提供更多信息。  

    请取消安装 R12和 R13。

    您能否确认 CTL0和 CTL1的跳线设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    感谢你的帮助。

    我删除了 R12和 R13、但结果相同。 即使 SUB1/2线上有一些脉冲、AUXp/AUXn 线上也没有信号。

    我在这种情况下检查了 CTL0/1、结果是 CTL1 =高电平、CTL0 =低电平。  

    此外、EN 为高电平并且 I2C_EN 为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已尝试过 Type-C 电缆的翻转方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送从 Type C 源端到 DP 接收端路径的完整方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、重新组装 R12和 R13。 您可以测量 AUX 通道的共模吗? 应该是 AUXp 为3V、AUXn 为0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DisplayPort 受电方是否能够执行主链路和 AUX 反转? 如果没有、您可能需要使用以下实现:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉迟到了。

    我没有时间准备完整的 方框图。 但我的定制电路板和 TUSB1064EVM 之间的区别 如下。

    [报价 userid="568828" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480161/tusb1064-pin-assignment-e/5692479 #5692479"]
    1.执行 R12和 R13。
    TUSB1046的 EN 由 PD 控制器的插入事件控制。
    3.将 P3连接器替换为 DP 接收设备。
    4. TUSB1046的 I2C_EN 下拉。
    [报价]

    您是否已经尝试过 Type-C 电缆的翻转方向?

    是的、结果相同、没有显示。 当电缆反转时、FLIP 引脚为高电平。

    [报价 userid="574220" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480161/tusb1064-pin-assignment-e/5696953 #5696953"]此外、重新填充 R12和 R13。 您可以测量 AUX 通道的共模吗? 应当为 AUXp 为3V、AUXn 为.3V[/报价]

    有。

    [报价用户 id="574220" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480161/tusb1064-pin-assignment-e/5697021 #5697021"]

    DisplayPort 受电方是否能够执行主链路和 AUX 反转? 如果没有、您可能需要使用以下实现:

    [报价]

    是的、DP 受电方能够执行主链路和 AUX 反转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    只是想确认一下、因为我注意到您提到了 TUSB1046和 TSUB1064。 您在使用哪一部分?

    此外、请分享您的完整原理图。 和布局。 我使用这些信息帮助进行调试会更容易。

    此外、当您有机会了解该系统的方框图时、请分享一下。