This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:自动重试模式

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481875/tps1h200a-q1-auto-retry-mode

器件型号:TPS1H200A-Q1

工具与软件:

您好~

我在这里有几个问题、希望您能帮助我。

1.我发现在 IN/DIAG_EN 关闭而 VS/DELAY 上拉接通时有传导电流通过 DELAY 引脚,为什么 DELAY 引脚应该有直通电流?

2.是否可以更改延时引脚上拉电阻器?  或者它必须是100k、即使上拉电源是不同的? 它的工作原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIA:

    强上拉被认为是允许电流流过的电阻相对较小的一种;弱上拉被认为是电阻相对较高的一种、使电流更难流过。 向 VS 节点提供了多大的电压? DELAY 引脚可处理的绝对最大电压为7V。  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishika~ä

    VS 节点连接到电池、约为10-16V  

    我们之所以关心通过延时电流、是因为它直接连接到电池、而将漏电流增加约0.05mA、为什么电流这么大?

    我真的对这个延迟引脚很好奇、它的最大电压是7V、但参考电流图将其连接到高达40V、它如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIA:

    延时引脚上配置了一个分压器、因此它不会看到10-16V 电压。 您正在尝试以自动重试模式工作、因此、必须将延迟引脚拉至高电平。  

    要确认、以黄色突出显示的电阻器是100kΩ、以蓝色突出显示的电阻器是1005Ω、对吧?

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishika~

    对不起误解。 黄色的 、是100kΩ、而蓝色的那个不是1005Ω、实际上蓝色的那个是0Ω、、在这个情况下未安装 仅用于调试。

    延时管脚是否有内部下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIA:

    该延迟引脚具有一个内部上拉电阻器。 DELAY 引脚上的电压不应超过7V 的绝对最大额定值。 如果未组装蓝色电阻器、则该电阻器基本上是开路的。 目标是从外部将延迟引脚拉至高电平、对吗?

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tishika~ä

    填充了黄色电阻器(100k)、因此将其上拉。 100k 上拉至10-16V。

    "延迟引脚有一个内部上拉电阻器"-这就是为什么当此 HSW 禁用并上拉电源仍然存在时、延迟引脚中会发生直通电流的原因、对吧?

    关于7V 绝对最大额定值的问题,引用数据表如下图片:在这种参考情况下,延时引脚 通过一个100k 电阻连接到 VS(这也是我做的),它仍然可以工作导致内部上拉,对吗?   我想知道如果上拉电压发生变化、如何选择上拉电阻器。

    将100k 更改为82k 是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIA:

    是的、因此如果延迟引脚低于最大额定值、则可以将其上拉至 VS。 例如、如果按照您配置的方式将延迟上拉至 VS = 5V、则引脚可以处理它、但如果它大于7V、我们无法保证正常功能、并且引脚可能会损坏。 如果您有一个单独的较小恒定电压源、您可以将延迟引脚上拉至该电压源(不一定只是 VS)。 与原理图中的电阻分压器类似的电阻分压器也可以使用(填充蓝色电阻器)、但对于较小的 VS 电压、延迟引脚上的电压可能非常小、具体取决于您选择的电阻器。 此外、从技术上讲、由于延迟引脚具有内部上拉电阻器、因此除了加强之外不需要额外的外部电路。  

    谢谢!

    Rishika Patel