工具与软件:
您好~
我在这里有几个问题、希望您能帮助我。
1.我发现在 IN/DIAG_EN 关闭而 VS/DELAY 上拉接通时有传导电流通过 DELAY 引脚,为什么 DELAY 引脚应该有直通电流?
2.是否可以更改延时引脚上拉电阻器? 或者它必须是100k、即使上拉电源是不同的? 它的工作原理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好~
我在这里有几个问题、希望您能帮助我。
1.我发现在 IN/DIAG_EN 关闭而 VS/DELAY 上拉接通时有传导电流通过 DELAY 引脚,为什么 DELAY 引脚应该有直通电流?
2.是否可以更改延时引脚上拉电阻器? 或者它必须是100k、即使上拉电源是不同的? 它的工作原理
嗨、Tishika~ä
填充了黄色电阻器(100k)、因此将其上拉。 100k 上拉至10-16V。
"延迟引脚有一个内部上拉电阻器"-这就是为什么当此 HSW 禁用并上拉电源仍然存在时、延迟引脚中会发生直通电流的原因、对吧?
关于7V 绝对最大额定值的问题,引用数据表如下图片:在这种参考情况下,延时引脚 通过一个100k 电阻连接到 VS(这也是我做的),它仍然可以工作导致内部上拉,对吗? 我想知道如果上拉电压发生变化、如何选择上拉电阻器。
将100k 更改为82k 是否可以?
尊敬的 NIA:
是的、因此如果延迟引脚低于最大额定值、则可以将其上拉至 VS。 例如、如果按照您配置的方式将延迟上拉至 VS = 5V、则引脚可以处理它、但如果它大于7V、我们无法保证正常功能、并且引脚可能会损坏。 如果您有一个单独的较小恒定电压源、您可以将延迟引脚上拉至该电压源(不一定只是 VS)。 与原理图中的电阻分压器类似的电阻分压器也可以使用(填充蓝色电阻器)、但对于较小的 VS 电压、延迟引脚上的电压可能非常小、具体取决于您选择的电阻器。 此外、从技术上讲、由于延迟引脚具有内部上拉电阻器、因此除了加强之外不需要额外的外部电路。
谢谢!
Rishika Patel