This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:设计能源

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483940/bq34z100-g1-design-energy

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

大家好、团队成员:

Bq34z100-G1用于15节 LiFeP04电池包项目。 当前设计的标称电压为48V (15x3.2V)、容量为100Ah。 因此计算出的设计能量为4.8kWH。 正如您在贝劳普图中看到的、设计能量(以 mWh 为单位)。 设计能量标度介于0-255之间。 设计能量介于0-5400之间。 即使选择了最大值、计算出的设计能量也是4800*255=1.224000 MWh。  

 如果使用一个电芯参数计算设计能耗、则设计能耗为3200mV*100Ah=320 000mWh。 因此、设计能源选择3200、设计能源选择100。 是这样吗? 我不清楚该寄存器。  您能解释一下如何计算设计能量吗? 如果是一个可能的库尔,你给我一个例子15血清细胞100Ah?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Korcan、

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    是否有任何有关此问题的更新?  

    此致、

    Korcan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Korcan、

    找到设计能量的方法= Design Capacity (xP) x Design Voltage (1s)。 现在、如果您想使用缩放、则必须将您决定将比例设置为的比例量除以。 另一个提示是、虽然您可以在缩放范围内从0-100变化、但强烈建议保持在0-10之间、以保持测量仪表内的高分辨率。 我们还强调、如果您根据电压改变调节、所有其他包含电压的参数也需要更新、电流和能量也是如此。 以15节串联电池为例、您的设计能量= 3200mV * 100Ah =320 000mWh、如果您使用100、则设计能量将为3200。 在您的系统内、建议更改电流内的调节以及设计能量、使其保持在0-10范围内。

    谢谢!
    艾伦