工具与软件:
大家好、团队成员:
Bq34z100-G1用于15节 LiFeP04电池包项目。 当前设计的标称电压为48V (15x3.2V)、容量为100Ah。 因此计算出的设计能量为4.8kWH。 正如您在贝劳普图中看到的、设计能量(以 mWh 为单位)。 设计能量标度介于0-255之间。 设计能量介于0-5400之间。 即使选择了最大值、计算出的设计能量也是4800*255=1.224000 MWh。
如果使用一个电芯参数计算设计能耗、则设计能耗为3200mV*100Ah=320 000mWh。 因此、设计能源选择3200、设计能源选择100。 是这样吗? 我不清楚该寄存器。 您能解释一下如何计算设计能量吗? 如果是一个可能的库尔,你给我一个例子15血清细胞100Ah?
感谢您的支持