请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25850-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在我们的 TPS25850中遇到了一些 USB_IF 认证问题。 您能给他们一些关于如何解决这些失败项目的见解吗?




原理图:

谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在我们的 TPS25850中遇到了一些 USB_IF 认证问题。 您能给他们一些关于如何解决这些失败项目的见解吗?




原理图:

谢谢!
Yishan Chen
尊敬的 Yishan:
纵观原理图、R7在 D+和 D-之间的作用是什么? 此外、R2 = 36k Ω 意味着电流限制仅为 896 mA。 这是目的吗?
除了上面的 R2考虑因素外、还可以通过将 VSET 短接至 GND 来改善 SPT1。 这将启用电缆补偿功能。 它们还可以增加功率电感器检测侧的电容。 对于2.1 MHz、fSW 数据表建议值为3x22uF。
TD/4.2.1听起来像是 VIF 错误。 只需更改 VIF 即可指示支持 VCONN。
我不确定 TD4.2.1和 TD4.2.6。 假设不存在故障情况、则两个 CC 引脚上都应存在 Rp 广播。
此致、
Eric