This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25850-Q1:USB_IF 认证问题

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487527/tps25850-q1-usb_if-certification-issue

器件型号:TPS25850-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在我们的 TPS25850中遇到了一些 USB_IF 认证问题。 您能给他们一些关于如何解决这些失败项目的见解吗?

原理图:

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    纵观原理图、R7在 D+和 D-之间的作用是什么?  此外、R2 = 36k Ω 意味着电流限制仅为 896 mA。  这是目的吗?

    除了上面的 R2考虑因素外、还可以通过将 VSET 短接至 GND 来改善 SPT1。  这将启用电缆补偿功能。  它们还可以增加功率电感器检测侧的电容。  对于2.1 MHz、fSW 数据表建议值为3x22uF。

    TD/4.2.1听起来像是 VIF 错误。  只需更改 VIF 即可指示支持 VCONN。

    我不确定 TD4.2.1和 TD4.2.6。  假设不存在故障情况、则两个 CC 引脚上都应存在 Rp 广播。

    此致、
    Eric