工具与软件:
您好!
我正在尝试确定是否可以设计一个涉及 TPS25751 (具有集成电源开关的 USB Type-C和 USB PD 控制器)的电路
针对电源应用进行了优化)、其中、它充当具有拉电流能力的 UFP (USB 2.0)。 数据表中并没有确切地提供这样的电路原理图。 数据表示例涉及的电池充电器实际上我们不需要、因为我们将仅使用5V 系统为 VBUS 供电。 我们只需要为 VBUS 提供5V、3A、我们不打算再提供更多电压、因此无需将电源连接到 PPHV 引脚、也不会使用 USB Type-C电力输送功能。