This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:具有拉电流能力的 USB-C 上行端口 USB2.0

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487105/tps25751-usb-c-upstream-facing-port-usb2-0-with-source-capabilites

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

我正在尝试确定是否可以设计一个涉及 TPS25751 (具有集成电源开关的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器)的电路
针对电源应用进行了优化)、其中、它充当具有拉电流能力的 UFP (USB 2.0)。 数据表中并没有确切地提供这样的电路原理图。 数据表示例涉及的电池充电器实际上我们不需要、因为我们将仅使用5V 系统为 VBUS 供电。 我们只需要为 VBUS 提供5V、3A、我们不打算再提供更多电压、因此无需将电源连接到 PPHV 引脚、也不会使用 USB Type-CRegistered电力输送功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751具有集成的5V/3A 拉电流电源路径(PP5V)、可在 USBCPD 应用程序自定义工具中配置为 UFP 2.0器件。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在仅供电配置中使用 TPS25751、因此我们不会连接到 PPHV。 相反、我们将通过 PP5V 从外部提供5V 电压。 如 TPS25751数据表第38页所述、该器件绝不会出现电池无电的情况、这意味着当 VIN_3V3较低时、TPS25751将不会通过 VBUS 供电。

    鉴于此、这是否意味着我们的设置中需要 EEPROM? 据我所知、只有在电池电量耗尽的情况下才需要 EEPROM。 具体而言、关于默认行为配置(ADCIN1、ADCIN2)、如果 VIN_3V3从不低、系统是否会进入电池电量耗尽配置? 因此、我们是否仍需要 EEPROM?

    感谢您确认这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    需要使用 EEPROM 或 MCU 将配置(所需的器件功能)加载到 PD 控制器中。  

    ADCIN 设置决定了在电池电量耗尽的情况(即由 VBUS 供电)下引导时的器件行为。 如果器件始终由 VIN3V3供电、则不会进入电池电量耗尽情况。 但断电后、TPS25751会将 Rd 置为有效、并接受来自电源的5V 电压来为系统供电。 但是、灌电流路径将被禁用、并且不允许任何电流通过路径。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr