工具与软件:
我们在硬件设计中使用 TI BQ24103ARHLT 充电器 IC 来为2节锂离子电池充电。 但 IC 似乎无法正常工作、电池也没有充电。 我们将使用9V 750mA 适配器进行充电、而在插入适配器后、我们将使 PG 变为低电平(内部 MOSFET 导通)。 当电池未连接时、我们将在输出端接收到脉动信号(可能是电池检测方案)、并且在电池连接后、输出会升至已连接电池的恒定电压(电池电压为8.15V)。 IC VTSB 引脚提供3.15V 输出、输出通过分压器和 NTC 共同提供给 TS 引脚。 在 TS 引脚上、我们将获得1.02V 的电压。 但即使满足所有这些条件、电池也不会充电。 两个状态引脚均已关闭、请尽快为我们提供解决方案。 我已经附上了输出波形和原理图。
IC 引脚的电压电平如下:bat (14)--> 8.15V、ce/--> 0V、cells --> 8.88V、in --> 9V、SNS --> 8.07V、 STAT1 --> 7.47V、STAT2 --> 7.52V、TS --> 1.02V、VTSB --> 3.15V