This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:到 SS/TRK 钳位的最大输入电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486698/lm5146-maximum-current-in-to-ss-trk-clamp

器件型号:LM5146

工具与软件:

LM5146上的 SS/TRK 引脚包含钳位电路、可将电压限制在比 FB 引脚电压高115mV。 该钳位可以处理的最大电流是多少? 我们计划将 SS/TRK 连接到 DAC 以创建可变电压电源、因此我们需要 根据此限值调整输入电阻器的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    如果电压不超过915mV (800V FB 基准电压加上失调电压)、SS/TRK 引脚不会消耗直流电流。

    顺便说一下、此处的另一种选择是将电流耦合到 FB 引脚、以调整 VOUT 设定点。 这是通过一个通过电阻器耦合到 FB 的可调电压源完成的。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FB 不是800mV、情况也是如此? 我们具有宽输入电压范围并选择了 FB 电阻器、以使800mV 对应于最大输入电压、因此 SS/TRK 引脚可能为800mV、而 FB 在某些情况下只能达到400mV。

    使用 SS/TRK 意味着如果我们的 MCU 复位、则 DAC 输出将变为0V、并且稳压器将关闭、而稳压器将进入其最大输出电压的电流注入相反。 我们还可以将 MCU 连接到 EN 引脚或添加一些额外的电路、但如果钳位不会引起问题、使用 SS/TRK 似乎是成本最低、最简单的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 电压是 Vout 的分压版本、不应随 Vin 变化。 如果 SS/TRK 转至 zero...probably 时具有极低的输出电压和一些残余开关、我怀疑您将能够完全关断。 如果 DAC 电压变为零、则是的、它会达到最大 Vout 设置(注入电阻器实际上将与下部反馈分压电阻器并联)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的原理图的简化版本。 在 VIN = 24V 且接近100%占空比时、FB 将达到800mV、但在 VIN = 12V 时、FB 只能达到400mV。 根据数据表、在这种情况下、钳位似乎将在515mV 时激活。 我们可以不断检查 MCU 上的 VIN、但我们更倾向于在设计中不使 DAC 输出导致 LM5146损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在数据表的文本中最终发现了这一点:

    > 钳位电路需要大于2nF 的软启动电容才能实现稳定性、且电流限制约为2 mA。

    最好将数据放在规格表中、而不仅仅是放在文本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在文本中找到它。

    是的、同意、尽管某些参数通常未添加到 EC 表中、因为随后将需要由 ATE 进行测试。

    此致、

    TIM