工具与软件:
LM5146上的 SS/TRK 引脚包含钳位电路、可将电压限制在比 FB 引脚电压高115mV。 该钳位可以处理的最大电流是多少? 我们计划将 SS/TRK 连接到 DAC 以创建可变电压电源、因此我们需要 根据此限值调整输入电阻器的大小。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 FB 不是800mV、情况也是如此? 我们具有宽输入电压范围并选择了 FB 电阻器、以使800mV 对应于最大输入电压、因此 SS/TRK 引脚可能为800mV、而 FB 在某些情况下只能达到400mV。
使用 SS/TRK 意味着如果我们的 MCU 复位、则 DAC 输出将变为0V、并且稳压器将关闭、而稳压器将进入其最大输出电压的电流注入相反。 我们还可以将 MCU 连接到 EN 引脚或添加一些额外的电路、但如果钳位不会引起问题、使用 SS/TRK 似乎是成本最低、最简单的选择。