This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:具有输出电流限制的降压

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1, LM5148, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487262/lm5148-buck-with-output-current-limit

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:TPS552872-Q1、、 LM5190

工具与软件:

你(们)好

我想知道我们是否有具有可调节电流限制功能的60V 输入/54V 输出/2-5A 电流降压转换器

我需要通过一个电流检测电阻器调整输出电流限值、这与 BCC 产品线 TPS552872-Q1类似

我发现 LM5148具有分流电流检测功能、但如果电流达到电 流限制阈值、则会发生断续、并且无法将输出电流保持在电流限制值(例如我将限制设置为2A)、对吗?

 

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    这是正确的、您需要在达到 OCP 时调节电流、该器件不会调节 OCP 中的电流。  考虑 LM5190。  希望这对您有所帮助。

    David。