Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1, LM5148, LM5190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 主题中讨论的其他器件:TPS552872-Q1、、 LM5190
工具与软件:
你(们)好
我想知道我们是否有具有可调节电流限制功能的60V 输入/54V 输出/2-5A 电流降压转换器
我需要通过一个电流检测电阻器调整输出电流限值、这与 BCC 产品线 TPS552872-Q1类似


我发现 LM5148具有分流电流检测功能、但如果电流达到电 流限制阈值、则会发生断续、并且无法将输出电流保持在电流限制值(例如我将限制设置为2A)、对吗?
BR
琥珀色