主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2
工具与软件:
我使用 TI Webench 电源设计工具提供设计帮助、帮助使用3.7V 电池和 LM5118MH/NOPB 稳压器生成9V @1A 电压。 当我们测试 PCB 时、IC (LM5118MH/NOPB)将获得3.7V 的 VIN、使能引脚将获得3.7V 的电压、但不会生成9V 的输出。 我们已经尝试移除 IC 并重新焊接同一个 LM5118MH/NOPB。 最后的输出为"0"。 这是一项紧迫的要求。 这是使用的原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 TI Webench 电源设计工具提供设计帮助、帮助使用3.7V 电池和 LM5118MH/NOPB 稳压器生成9V @1A 电压。 当我们测试 PCB 时、IC (LM5118MH/NOPB)将获得3.7V 的 VIN、使能引脚将获得3.7V 的电压、但不会生成9V 的输出。 我们已经尝试移除 IC 并重新焊接同一个 LM5118MH/NOPB。 最后的输出为"0"。 这是一项紧迫的要求。 这是使用的原理图
Stefan、您好!
我的 PCB 上有一个小错误。 我已经更正了这个错误、现在对电路板进行了测试。 最初、我开始将电压从3.7V 升高0.1V、当电源电压达到4.4V 时、在没有任何负载的情况下实现9V 输出。 我甚至没有为启动控制器提供5V 电压。
现在、根据我的设计要求 、在3-4.2V 的输入范围内生成9V@1A 电压。
这是 webench 设计和数据表都相互矛盾的。 请提供您对此的见解。
尊敬的 Ejaz:
MSOFET 在这种情况下应该能够正常工作。
您能否提供一些示波器图:(每幅图几 ms 和几个开关周期图(5-10))
- HS / HO / LO / HB
- VIN/ VOUT
- COMP / SS / VCC
您还可以尝试使用外部电源(例如5V)为 VCCX 供电、并检查这是否会改变行为。 这将为根本原因提供更多的指示。
此致、
Stefan